This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:升压跟随器电路问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180, TIDA-00473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810387/tida-00779-boost-follower-circuit-questions

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180TIDA-00473

大家好、

我对 TIDA-00779以及 TIDA-00434有几个问题。 如果您能帮助我理解以下内容、我们将不胜感激:

  • VSENSE 和 ACSENSE 之间的关系以及这对 VDCBUS 的影响。
    • 也许理解这一点的关键在于了解 ACSENSE 的起源、这将引导我回答下一个问题...
  • TIDA-00434如何与 PEC06SAAN 连接器相连、最终与 TIDA-00779电路板相连。

期待您的见解。 谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的提问、下面是我的答案:

    1) 1) Vsense 和 ACsense 之间没有关系、Vsense 连接到 UCC28180的引脚6以获得输出电压反馈、而 ACsense 是输入交流电压感应、J3 (PEC06SAAN)上的信号 ACsense 是输出、而不是输入、这只是 MCU 的备份。

    2)在 TIDA-00779中、我建议使用 TIDA-00473作为偏置电源、而不是 TIDA-00434、请将 TIDA-00473的+15V 或+12V 以及 GND 连接到 J3。

    如有任何其他问题、请随时告诉我、谢谢。

    BR

    Jason