This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01421:如何获取参考板样片

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810431/tida-01421-how-to-obtain-reference-board-sample

器件型号:TIDA-01421

您好!

我在 Nexteer Automotive 担任电气工程实习生。 我想知道我是否可以获得您的 TIDA-01421参考板之一?

我创建了一个与您的基准类似的电路、但在使其处理信号噪声和未检测到某些纹波方面存在问题。 我希望我们可以尝试您的参考资料、看看它是否更好。 如果确实如此、我们甚至可能希望从您那里订购其中的一些电路板。

我还将向 m-sullivanti@ti.com 发送一封电子邮件、因为他在大约一年前回复了类似这个帖子。

谢谢、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的联系,我也提醒 Matt 您的请求。 希望他能尽快与您取得联系、如果尚未联系。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我一定可以为您提供一个板。 我将通过电子邮件与您进一步讨论。