This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21495:文件 CLLLC_Calculations.xlsx、CLLLC_tankSimulation.m

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810117/pmp21495-files-clllc_calculations-xlsx-clllc_tanksimulation-m

器件型号:PMP21495
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

是否有人可以单独共享 CLLLC_Calculations.xlsx 工作表和 CLLLC_tankSimulation.m 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswamadan、

    我将让设计人员发送文件。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不允许我通过论坛单独发送仿真和设计文件

    C:\ti\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\solutions\TIDM-02002\hardware

    请安装 Digital Power SDK、文件将位于上述位置

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK