This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810037/tida-00961-tida-00961-questions

器件型号:TIDA-00961

尊敬的"西瓜面条":

感谢你的帮助。 还有一些问题出现:

1) 1)您使用了多少大容量电容? 哪个额定电压? C=? VMAX =?

2) 2)您写道: "检查您的功率级是否能够在直流输入和开环条件下正常工作;"

您是不是要施加直流电压来代替交流输入电压并创建升压转换器?

在 C 代码中、我找到了定义

//检查直流条件下的系统(最干净的 SFRA 曲线) 0为 false,1为 true

#define DC_CHECK 0

这是否意味着、如果我将其定义为1、那么我可以提供直流电压而不是交流电压、并且控制器以开环方式运行、从而升高施加的电压? 我很高兴能对这个"DC_CHECK_"变量以及如何正确使用它进行更多的解释。

3) 3)我已经发现反激式辅助电源的启动电压大约为120V。 因此、将电压从0缓慢增加到120V、我可以这样做、但我不会看到低于120V 的工作电压。

非常感谢。

此致

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    如下所示:

    1) 1)您使用了多少大容量电容? 哪个额定电压? C=? VMAX =?

    答案:我们的测试基于3 220uF450V 电容。

    2) 2)您写道:  "检查您的功率级是否能够在直流输入和开环条件下正常工作;"

    您是不是要施加直流电压来代替交流输入电压并创建升压转换器?  

    在 C 代码中、我找到了定义  

    //检查直流条件下的系统(最干净 的 SFRA 曲线) 0为 false,1为 true

    #define DC_CHECK 0

    这是否意味着、如果我将其定义为1、那么我可以提供直流电压而不是交流电压、并且控制器以开环方式运行、从而升高施加的电压? 我很高兴能对这个"DC_CHECK_"变量以及如何正确使用它进行更多的解释。  
    答:我不确定固件问题。 您可以在低电压和低功耗条件下进行检查。  

    3) 3)我已经发现反激式辅助电源的启动电压大约为120V。 因此、将电压从0缓慢增加到120V、我可以这样做、但我不会看到低于120V 的工作电压。  

    答案:对于直流输入、您可以首先使用外部偏置电源为控制级供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于第二个问题、正如下面的 TIDA-00961指南所说、如果您在开环中运行项目、则应确保 INCR_BUILD 设置为1、DEMO_MODE 设置为0、并且在 pfc2philtrmttpl_settings.h 文件中 DC_CHECK 设置为1。 关于更多的步骤、您可以参考这本公会书。  e2e.ti.com/.../TIDUDU4A.pdf

    -Rayna