This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:PMP20588输入电压

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810014/pmp20588-pmp20588-input-voltage

器件型号:PMP20588

我对 PMP20588参考板上的反激式转换器有疑问。 该电路板的原理图列出了12VDC +/-10%的输入、但在"Parametrics Here => http://www.ti.com/tool/PMP20588 "下 、它列出了10.8VDC 的 Vmin 和38VDC 的 Vmax。 我手头上有一个 PMP20588B 参考板、我已经尝试使用24VDC 输入、它看起来工作正常。 我想知道是否可以在该设计中使用24VDC 输入?

谢谢、
Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在24VDC 下运行时没有问题。 此设计标有12VDC 和24VAC。 实际上、在二极管电桥和大容量电容器中之后、即使在交流输入下、电源的 VIN 也会接近直流电。

    谢谢、
    Ryan