This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP12072:Q1 Q2

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809374/pmp12072-q1-q2

器件型号:PMP12072

大家好、

您能否解释 Q1和 Q2的工作原理? 它们没有栅极驱动器、这让我感到困惑。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器 T1输入(位于 C1-Left 和 T1-6之间)的驱动是介于零和正电压之间的50%方波电压。 在 T1初级侧上施加交流电压、因为 C1阻断直流电并防止可能的变压器饱和。 次级侧通过 D1的每个二极管交替对该交流电压进行整流。 换言之、当绕组 T1-4/5传导 D1的顶部二极管时、D1的底部二极管反向偏置、因为绕组 T1-3/2的输出电压为负(请注意变压器的点相位调整)。 然后针对输入电压的负相重复此过程(T1-3/2通过 D1的底部二极管导通、D1的顶部二极管反向偏置)。 在 D1的每个导通周期中、C1充电至变压器的次级电压。 C1上的电压是恒定(非开关)直流电压。 R4允许该电压在开关停止时放电。  

    Q1和 Q2需要栅源之间的电压才能导通。 只要初级侧在开关、C1上的直流电压就会导通 FET。 当初级侧开关被禁用时、C1不再充电(R4对其放电)、从而关闭 FET。 只要 存在开关、FET 就会双向导通、并且其运行方式与固态继电器类似。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    John Betten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器上的电压是恒定的、是 C1还是 C2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C1 -抱歉出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2 -不是 C1 (也许我应该减慢一点)