This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:如果我不需要外部48V 输入,是否只需删除下面的环回组件?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1173745/pmp20859-if-i-don-t-require-external-48v-input-do-i-just-delete-the-ringed-components-below

器件型号:PMP20859

我需要双 PoE 输入设计、但没有外部48V 输入、因此我只需删除下面列出的组件即可。 看起来、如果 PMP20859上使用的外部48V 电压、我不需要48V 输入连接器、48V 感应控制和2个关断电路将(PoE) PG 拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、这是正确的、除了 D14和 D22应该留在您的电路中。 谢谢!