This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:更改组件

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809783/webench-tools-change-component

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持人员。

我在进行错误仿真时在 WEBENCH 中发现了一些故障。
报告1:
 搜索器件->[WEBENCH 设计器窗口]->按[Open Design]->无法打开

报告2:
 通过 WBENCH 打开设计-> 更改 Cout (选择替代->更改其他组件或创建定制部件->)


 转至[SIMURATE]->未更改。

返回 定制原理图。 ->默认值已恢复

我不能通过它更改的部件进行仿真吗?
最后、我想检查误差仿真和正常仿真之间的差异。
我可以通过 WEBENCH 执行此活动吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pan-M、

    我们同意设计不是通过搜索面板创建的、我们正在处理此问题。 我们建议您从产品文件夹面板 https://www.ti.com/product/TPS54620中打开该设计

    组件更改问题的相关信息。 我们可以在定制视图中更改组件、并将其反映在仿真视图中。 我们建议您使用最新版本的铬合金、或者请在其他系统中尝试一下。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我使用 Chrome 确认了这一点。

    谢谢、此致、
    PAN-M