This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050002:TIDA050002

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809362/tida-050002-tida050002

器件型号:TIDA-050002

当近光灯和远光灯 LED 处于激活状态时、MOSFET Q7和电阻器 R18在电路板 TIDA050002的运行中的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    Q7和 R18的功能是将器件置于内部 PWM 模式。  它未组装在电路板上、因此不使用此功能。

    谢谢 Tuan