This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01501:TIDA-01501

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809378/tida-01501-tida-01501

器件型号:TIDA-01501

你(们)好

我想知道 TIDA-01501中的变速器和线圈的转速规格

L1:共模扼流圈7.5mH (T16)

L2:共模扼流圈3mH (T16)

L3:PFC 线圈400uH (PQ3240)

L4:LLC 电感器32.8uH (PQ2016)

T1:TRANS 230uH (PQ3228)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    感谢您对 TI 设计的关注、我将尽快联系我们的主要设计人员回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    L1/L2/L3/L4/T1的匝数规格 分别为29匝、19匝、100匝、15匝、16匝。

    非常感谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 T1,转向技术规格为 NP: NS1 : NS2: Naux=16 : 1 : 1 : 2。

    谢谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    如果您知道电线规格(厚度)、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    绕组规格如下:

    L1: 29Turns   直径:0.8mm;

    L2: 19Turns   直径:1.0mm;

    L3:100调谐   直径:0.1mm*90;

    L4:15Turns   直径:0.1mm*80;

    T1:16导通  初级绕组:0.3mm*7 (PIE 绕组)    次级绕组:0.6mm 厚度(铜板)    辅助绕组:0.3mm

    BR

    Cheng