This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010021:OPT3101EVM 校准数据

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807814/tida-010021-opt3101evm-calibration-data

器件型号:TIDA-010021
Thread 中讨论的其他器件:OPT3101

您好,

我尝试使用来自"TIDA-010021-CalibrationProcedure"的源代码。

步骤1:覆盖光电二极管并测量照明 Xtalk

步骤2:计算最大 illumXtalscale 作为多通道和寄存器集 illumXtalk commonScale

步骤3:取下盖子、将目标设定在参考距离处、加载 illumXTALK 校准数据并运行

2个问题:

我不太确定第2步需要采取什么行动?

步骤3中提到的"参考距离"是什么?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在"OPT3101距离传感器系统校准"的文档第7页4.2.3中、您可以看到当串扰非常高时、您需要更改刻度。 步骤2仅意味着应设置适当的刻度。

    对于步骤3、您需要在传感器前面设置一个目标作为相位的参考。 例如、您可以将传感器放置在具有预设距离的墙壁前面。 然后将软件中的值更改为设定的距离、例如20cm。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。 现在、我更好地了解了这些程序的概念。

    我已经按照指示执行了这些步骤。 然而、在校准结束时、我获得了如下校准数据:

    Tx0、hdr0
    illumXtalk.commonScale=0
    phaseoffset=64663
    illumXtalk.commonScale=0
    phaseoffset=64663

    Tx0、 hdr1

    illumXtalk.commonScale=0
    phaseoffset=64663
    illumXtalk.commonScale=0
    phaseoffset=64663

    似乎出现了问题。 有关此故障模式的任何快速线索。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我的传感器板没有路由掉 GP2以进行连续频率校准。

    我已经在"OPT3101_initialize"中注释掉了这部分代码。   

    但我仍在得到  

    illumXtalk.commonScale=0
    phaseoffset=64663

    这些数字是否具有特定的含义?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    实际上、校准很复杂、不确定您是否有机会阅读我们的说明、如下链接所示:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau791/slau791.pdf

    参考设计显示了一个要校准的小尺寸 MCU 示例。 但在大多数情况下、校准是在批量生产期间通过固定装置完成的。 因此、建议使用我们的 SDK 进行校准。

    www.ti.com/.../sbac203

    此 SDK 功能强大、并提供了一些文档来指导如何使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard、

    现在、我将查看 http://www.ti.com/lit/ug/slau791/slau791.pdf 和 www.ti.com/.../sbac203 来排除代码故障。

    我怀疑我的"照明串扰测量"工作不正常。  

     当 ILLUM_XTALK_CALIB = 1时是这样。 红外发射器应该打开?

    如果是、我应该能够通过摄像头观察红外发射器 LED。。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    没错。 实际上、如果您使用的是850nm 的红外 LED、您应该能够在没有摄像头的情况下直接看到 LED 闪烁。

    谢谢