请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62821 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我来自 HCL 技术,在 WEBENCH 工具中运行 TPS62821 IC 的仿真时,我无法查看模拟的仿真输出--启动--仅模拟,器件型号如下:
TPS62821
输入- 3.3V
输出- 1V
输出电流-1A
TPS62821
输入- 3.3V
输出- 1V
输出电流-500mA
此致、
Ramaswamy B.