This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92692-Q1:升压到电池运行在仿真中无法正常工作-错误是什么?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808099/tina-spice-tps92692-q1-boost-to-battery-operation-not-working-in-simulation---what-is-wrong

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我一直在尝试进行升压到电池仿真、但在使所有组件正常工作方面遇到了困难。 我不确定我的行为是什么。 您能否帮助调试并提供一些建议?

随附了我常用的仿真文件和 Excel 电子表格计算器。 输出电流设置为500mA。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将研究此问题并通过电子邮件与您联系。 是否可以关闭该线程并删除.tsc 文件(因为它未加密)?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arpan!

    删除.tsc。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当问题得到解决、工作.tsc 被发送给您时、我将关闭该主题。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta