This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:WEBENCH 电源设计器,仿真错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808225/webench-tools-webench-power-designer-webench-power-designer-simulation-error

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS61070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有两个"WEBENCH 电源设计器"的设计。

在我的设计中、仅模拟"2步启动"是一个错误。

2.我无法打印仿真结果报告。

  

请就这些问题向我提供建议。

此致、

托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Toru-San

    感谢您的联系。 我们能够在打印 TPS61070启动仿真报告时复制该错误。 已将此信息转发给相关团队。 我们将随时向您提供有关开发的最新信息。   

    同时、我们能够运行2步启动。 请找到以下相同的快照。 请重试?

    我已经为 TPS61070创建了设计并为您打印了报告(附后)。 它包含除启动之外的所有仿真(2步启动、稳定、输入和负载瞬态)。 请告诉我这是否有帮助  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6542.pdf

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan-San、

    感谢你的答复。

    我在原始电路上尝试了仿真。
    仿真完成。

    但是、无法对我的定制电路进行仿真。
    我觉得定制电路坏了。

    我将尝试了解更多信息。

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toru-San、

    感谢您提供详细信息。 我们接着在默认设计中为 Cin 和 Cout 添加了混合电容、并运行了仿真

    TPS61070的(2步启动、稳定、输入和负载瞬态(启动除外)。 请在下面找到相同的报告(随附)。 请告诉我这是否有帮助。

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6551.pdf

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan-San、您好!

    感谢你的答复。

    我再次使用自定义设计尝试了该问题。
    "两步启动"已成功完成。

    但"打印报告"是错误。

    我已经定制了器件。 (姐妹、电容器、电感器)

    但是、并非所有信息都已输入(区域、成本)

    这些影响吗?

    最棒的酒店

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toru-San、

    对于 TPS61070、打印报告时出错。 我注意到、如果我们不运行启动并尝试打印报告、它不会出现错误。 这已向相关团队报告。

    您能否仅运行2步、稳定、输入和负载瞬态、然后打印报告? 请勿运行启动

    我使用您的输入条件和自定义的 Cin / Cout/ L 运行了仿真(启动除外)、并能够打印报告。 请在下面找到相同的内容。 请告诉我这是否有帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6569.pdf  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan-San、

    感谢你的答复。

    感谢您报告此问题是一个错误。
    您发送的报告没有问题。
    感谢您的合作。

    此致、

    托鲁