This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2401:仿真模型帮助

Guru**** 2892280 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808197/tina-spice-tlv2401-help-with-simulation-model

器件型号:TLV2401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想模拟 TLV2401放大器、因为我想将其添加到我的产品设计中。  我已下载随附的 SPICE 模型。  它被称为"TLV240xCPSpice 15V 电源电压模型"、并链接如下。

http://www.ti.com/product/TLV2402/toolssoftware

问题:

1.为什么不同电压有三种不同的模型?

2.我需要用一个小型负电源(双电源而不是单电源配置)来使用这个部件。  我的正电源为6-7.5V、我的负电源为-1.25V。  如果需要、它可以是-2V 或-3V。  我可以使用24V 模型对此进行仿真吗?

在文本文件中、电路模型引脚1、2、3、4、5似乎与注释不匹配。  请参阅我从上面的链接下载的随附的模型文本文件。  如果我将注释幻灯片过显示"连接"、则它们与此器件数据表中显示的引脚排列不匹配。  为什么 txt 文件/电路模型中的引脚与数据表第2页上 TLV2401 DBV 封装的数据表引脚不匹配?

4.如何知道该模型的哪个引脚?

e2e.ti.com/.../sloj014.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    我们已收到您的请求。 请给我们一些时间来检查这个问题并返回给您。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    请在下面找到我的答案:

    1.为什么不同电压有三种不同的模型?

    因此、器件的性能会根据电源电压而变化。 从数据表中可以看到、有一些图(针对同一参数)会根据电源电压而变化。 数据表中包含标准电源电压图、例如:2.7V、5V 和15V。

    2.我需要用一个小型负电源(双电源而不是单电源配置)来使用这个部件。  我的正电源为6-7.5V、我的负电源为-1.25V。  如果需要、它可以是-2V 或-3V。  我可以使用24V 模型对此进行仿真吗?

    此器件仅提供3种型号(2.7V、5V 和15V)。 对于您的情况、我建议选择15V、以获得+/- 7.5V 电源电压。  

    在文本文件中、电路模型引脚1、2、3、4、5似乎与注释不匹配。  请参阅我从上面的链接下载的随附的模型文本文件。  如果我将注释幻灯片过显示"连接"、则它们与此器件数据表中显示的引脚排列不匹配。  为什么 txt 文件/电路模型中的引脚与  数据表第2页上 TLV2401 DBV 封装的数据表引脚不匹配?

    封装引脚分配与模型引脚分配不同。 文本文件具有适用于该模型的正确引脚分配(除非您尝试使用物理 DBV 封装、否则请勿使用数据表引脚分配)。  

    为清楚起见、以下是该模型的引脚分配:

    1 -同相输入

    2-反相输入

    3 -正电源

    4 -负电源

    5 -输出

    您还可以参阅数据表的第17页、其中列出了模型的引脚排列。  

    4.如何知道该模型的哪个引脚?

    请参阅问题3。

    此致、

    Bala Ravi