This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54540B:WEBENCH®︎工具/TPS54540B

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808841/webench-tools-tps54540b-webench-tools-tps54540b

器件型号:TPS54540B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

新型 Webench 电源设计器是否可以进行热仿真?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使

    我们目前在新的 WEBENCH 工具中的发展蓝图中没有热仿真功能。 但是、我们具有热警报功能、当您在设计中选择替代组件时、如果超过 IC 或 MOSFET 等组件的结温、该功能将向您发出警报。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amod。

    因此、如果我想解决热问题、我应该"在经典闪存工具中打开"、然后单击"热仿真"图标。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使

    您提到的进入闪存工具的步骤是正确的。 我们不建议使用闪存工具、但如果这有助于解决您的问题、请继续操作。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    模块