This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050022和 TIDA-010060:具有死链接的文件

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010060, TIDA-050022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808808/tida-050022-and-tida-010060-files-with-dead-links

器件型号:TIDA-050022
主题中讨论的其他器件:TIDA-010060

团队、

这2个 TIDA 中的大部分文件似乎都有死链接:
TIDA-010060
TIDA-050022

请更正。

Thnaks、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A、

    我检查了其中的几个、它们看起来不错。 您能否指定您遇到困难的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    很抱歉、它似乎链接到我的 Web 浏览器(Firefox)。

    我可以使用 IE 打开它们。

    很抱歉给我带来不便。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A、

    没问题!!!

    您能帮我一个忙、按绿色按钮让我们知道它已经解决了吗?