This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:有关反激式变压器的查询[T301]

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807921/tida-00961-enquiry-about-flyback-transformer-t301

器件型号:TIDA-00961

PFC 输出级中使用的反激式变压器[T301]的数据表/产品详细信息是否可用。 器件型号为750315894

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是 我们的工业电力输送团队为此 TI 开发的定制变压器。  我们将在1-2个工作日内向您提供数据表规格。  感谢您继续关注德州仪器。

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../750315894.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考我的附件。 您对此有任何疑问。 请联系 Wurth Elktronic 以获得支持。

    非常感谢!