请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我需要一个能够接受25-28V 输入电压和16V 输出电压的稳压器。 是否有可用的型号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mong、
您可以使用以下命令搜索器件: http://www.ti.com/power-management/overview.html
然后、如果您单击特定器件、您可以转至"工具和软件"选项卡/部分、查看是否有适用于该器件的模型。 例如 :http://www.ti.com/product/TPS7A4201/toolssoftware
或者、您也可以查看所有 TI 可用模型: https://webench.ti.com/webench5/spicemodels/#
Herman