请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01281 主题中讨论的其他器件: TIDA-00951
您好!
我想开发 TIDA-00951参考设计。但 document.ca上未提供通信卡 TIDA-01281信号接口 CAN、RS485、I2C 应用详细信息 n 您可以共享该产品中这些接口(CAN、RS485、I2C)的应用详细信息。
此 TIDA-00951产品所需的 I2C、CAN、RS485用途。请共享相关文档(如果有)。
此致
Venkatesan S