This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA857EVM-978:OPA857EVM-978

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA857EVM-978, TIDA-00978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833173/webench-tools-opa857evm-978-opa857evm-978

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件:OPA857TIDA-00978

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在从事汽车领域的某些器件工作、我想将您的产品"OPA857EVM-978 - OPA857带宽扩展评估模块"用到其中。 我正在使用3D 软件准备此设备、因此我需要您的产品的3D 数据才能完成工作、但我无法在您公司的侧面找到任何3D 数据。 如果您有任何3D 数据、您能给我发送吗? 如果3D 数据采用步进格式、那将会很好。

此致、
Jakub Nigut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    我可以要求设计该板的人员在下周休假回来时为该板创建一个.step 文件。

    感谢您的耐心等待、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    OPA857EVM-978的步进文件是否已可用? 如果是、您能给我发送吗?

    谢谢、
    Jakub  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、他不再拥有设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您对"他不再拥有设计文件"的理解是什么?
    这些文件是否已创建、之后是否在某个位置丢失?
    或者是否有其他人拥有这些文件?
    如果是、您能否获得这些信息并将其发送给我?
    如果没有、您能告诉我获取这些文件的下一步应该是什么?

    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果您仍然没有 OPA857EVM-978的步进文件、您可以告诉我该器件的基本直径(a x b x c)。
    之后、如果您有步骤文件、请将其发送给我。

    非常感谢。
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    很抱歉、所附的是电路板的步骤文件。 OPA857EVM-978与我们的参考设计 TIDA-00978相同。 您将在参考设计页面上找到所有设计文件。

    e2e.ti.com/.../EVM-Step-File.zip

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢您的帮助:-)  

    此致、
    Jakub