This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:我们需要 TIDA-010049示例源代码

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049, TMS570LS3137, RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833178/tida-010049-we-need-tida-010049-sample-source-code

器件型号:TIDA-010049
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137RM41L232

您好,  

我们希望迁移 TIDA-010049中的现有硬件项目 ,将 RM41L232替换为 TMS570LS3137,如果我们获得 RM41L232的示例源代码以加快我们的开发过程,这将很有帮助。

提前感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    该软件将在几天内提供。 我将在准备就绪时通知您。

    谢谢、此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    请查看此 E2E 主题 、了解您的问题。

    此致、
    Lars