This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:降低输出电压纹波

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832413/tida-010015-output-voltage-ripple-reduction

器件型号:TIDA-010015

大家好、

如何减少基于 TIDA-010015的设计中的纹波含量。我们在满载时具有大约2V 的峰间电压纹波。 电源中可接受的纹波范围是多少。  

请在此处提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    纹波的频率是多少? 交流频率还是 LLC 开关频率?

    如果是交流频率:

    请检查 PFC 纹波是否大。 如果是、您可能需要增加 PFC 电容值;2. 如果不是、您可以调整环路增益以增加 LLC 级中低频的 概gain μ V;

    对于 LLC 开关频率:

    您可以增加 LLC 输出端的陶瓷电容器。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我们仅在25A 负载、低输入交流电压下测量输出100Hz 纹波。  

    注意:除美国标准电压外、英国标准下的纹波含量仅为800mV。

    PFC 侧有330uF 大容量电容器、所需电容器约为300uF。

    请告知如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    "在低输入交流电压下,我们仅在25A 负载条件下测量输出100Hz 纹波。  "

    我对这句话感到困惑。

    您是否意味着仅在此测试设置下存在100Hz 纹波(25A 负载和110VAC 输入)?

    对于其他测试条件、没有100Hz 纹波问题、对吧?

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    是的、您回答正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    这是意料之外的。

    请将低输入电压下20A/25A/30A 的纹波发送给我。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    请查找随附的纹波图像  

    您能在这里建议如何继续  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    它是一个良好的波形。

    请与我分享25A 负载异常情况下的波形!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    未连接此25A 负载波形。 请找到图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    以下是我的建议:

    尝试使用外部390VDC 电压为 LLC 级供电、然后检查输出电压是否出现振荡?

    如果仍然存在振荡、它会验证 LLC 的反馈环路是否需要调整;您可以尝试缓慢调整 R69、然后检查性能。

    如果没有振荡、可能有两种可能:

    输出振荡来自 PFC 振荡。 您可以单独为 PFC 级加电、并检查 PFC 输出电压是否存在振荡?

    2.输出振荡来自 PFC 和 LLC 的组合。 在这种情况下、您可能需要检查此设计布局。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢!

    BR

    Cheng