This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:如何实现 DHCP

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831852/tida-00203-how-to-enbale-dhcp

器件型号:TIDA-00203
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C129X

我可以连接到以太网演示板。 电路板正在成功 ping 169.254.254.255。

我有 从 TI 网站下载的 CAN 转以太网源代码。   现在、我如何 更改下载的源 代码、以便 通过默认 IP (169.254.254.254.255)以外的静态 IP 与 TIDA-00203板通信、以及如何为此板启用 DHCP。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bhupendra、

    此演示代码仅用于静态 IP 功能、并显示了 TIDA-00203 TI 设计 的工作原理。

    要更好地了解 lwip 协议栈的工作原理、请查看文档 SW-TM4C-UTILS-UG-2.0.1.11577.pdf 和 SW-TM4C-UTILS-UG.2.0.1.11577.pdf、这些文档位于以下文件夹中:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.0.1.11577\docs

    作为具有详细说明  的以太网示例软件、请参阅示例项目"enet_lwip"。

    此示例展示了如何根据前面提到的 PDF 文档以不同的配置模式设置 lwip 堆栈、此示例可在文件夹中找到:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.0.1.11577\examples\boards\dk-tm4c129x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!  

    如何在从 TI 网站下载的源代码中使用 UDP 协议。

    您能否向我发送任何在 UDP 协议中将 CAN 数据发送到以太网的示例源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有显示此数据传输的直接示例。

    以下线程解释了使用 lwip 栈的代码示例进行 UDP 数据传输:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/723207

    在这里、您需要连接 CAN 和 UDP 数据包负载。