This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01573:TIDA-01573、OPA857EVM-978、ADC12J1600EVM

Guru**** 2693455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, OPA857, OPA857EVM-978, ADC12J1600, LMG1020, LMG1020EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832655/webench-tools-tida-01573-tida-01573-opa857evm-978-adc12j1600evm

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: OPA857OPA857EVM-978ADC12J1600LMG1020LMG1020EVM-006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在从事汽车领域的某些器件工作、我想将您的产品(TIDA-01573 -适用于激光雷达的纳秒激光驱动器参考设计、OPA857EVM-978 - OPA857带宽扩展评估模块和 ADC12J1600EVM - ADC12J1600 12位、1.6GSPS 射频采样模数转换器评估模块)应用到其中。 我正在使用3D 软件准备此设备、因此我需要您的产品的3D 数据才能完成工作、但我无法在您公司的侧面找到任何3D 数据。 如果您有任何3D 数据、您能给我发送吗?

此致、
Jakub Nigut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    感谢您的到来、欢迎来到 e2e!

    TIDA-01573与 LMG1020 EVM 相同、用于展示 LMG1020如何驱动您选择的激光器用于激光雷达应用。

    组件的 BXL CAD 文件可在下面的 TIDA 产品文件夹中找到。

    查看 LMG1020 EVM 用户指南

    以及 TIDA 指南  

    如果您对这些文件有任何疑问、或者通过评估和测试 EVM/TIDA、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 我还有几个问题。
    LMG1020的尺寸是否与 TIDA-01573相同?
    LMG1020仅采用"BXL-"格式,此格式只能在"Ultra Librarian Reader"软件中打开。 我们公司禁止安装未经验证的软件。 对于安装未经验证的软件、我们有很长的审批过程、我等不及这么久。 您能否以 STEP 格式向我发送3D 数据?

    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    感谢您的告知。 让我请求创建步骤模型。 我会在本周晚些时候或下周完成此项工作时通知您、并附上下载链接。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TIDA-01573的步进文件是否已可用? 如果是、您能给我发送吗?

    谢谢、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    LMG1020的步骤文件应在本周结束时提供、但建模团队可能会非常忙、可能需要更长时间。 我将告诉您任何更新、并在链接准备好下载时发布。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    只是想让您知道步进模型所需的时间比估算的要长一些。 让我在下周向您介绍更好的 ETA。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将非常感谢您提供的信息。  

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    我只是想更新您的信息、并告诉您 lmg1020步骤文件已准备就绪。 WCSP 封装的产品文件夹中的步骤文件自动化似乎存在问题。 我将通过电子邮件离线将其发送给您、请接受我的朋友的请求。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的信息、但我想这是发生了某种误解。 我不想使用 LMG1020的步进文件、但我需要 TIDA-01573的步进文件。 可以向我发送此步骤文件吗?

    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    感谢您的更新、

    TIDA-01573与 LMG1020EVM-006相同。 可以使用 Altium 文件创建整个 EVM 的3D 步骤文件。 随附了生成的步骤文件以及 pdf 版本。

    e2e.ti.com/.../LMG1020EVM_2D00_006.step

    e2e.ti.com/.../3D-model.pdf

    此外、您还可以在下面链接的 CAD 部分中找到各个组件的步骤文件、如果您对这些组件的使用有任何疑问、请告诉我。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题? 请随时联系 e2e 查看布局或原理图。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您提供数据。 我想问您一些有关此 PCB 安装的更多问题。 我认为 PCB 应该完全安装、没有任何自由度。 接下来、我假设这3个红色标记的连接器用于 PCB 的安装、但它们仅可消除2度的自由度。


    您能告诉我如何完全修复 PCB 吗? 您是否有固定器或螺钉?

    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    感谢后续问题、

    您是否计划卸下3个圈出的组件? 或者使用螺钉连接器端子将其固定到位?

    可能可以拆下缓冲器并在电路板的角处钻一个孔、以使用螺钉将其安装到某个位置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答和建议的解决方案。 我会思考这个问题。

    此致、

    Jakub