This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951某些组件不可用

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834077/tida-00951-tida-00951-some-components-are-not-available

器件型号:TIDA-00951

您好!

我查看了 BOM 文件、并注意到一些组件不再销售。

如何替换它们?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    您能否向我展示那些不可用的组件以及您更换的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复!

    我是一名学生,我想建造这个单元,我对自己选择替代的信心也不大。

    感谢你的帮助。

                               器件型号            制造商     说明

     OBSOLETE         GRM188R70J105KA01D         Murata     电容、µF、1 μ F、6.3V、+/-10%、 X7R、0603       

     替代       CL10B105KQ8NNNC                                1µF±10% 6.3V 陶瓷电容器 X7R 0603 (公制1608)

     链接-      https://www.digikey.com/product-detail/en/samsung-electro-mechanics/CL10B105KQ8NNNC/1276-1024-2-ND/3886682

     

     

     OBSOLETE GRM188R71E104KA01D        Murata        电容、µF、0.1 μ F、25V、+/-10%、 X7R、0603

     替换    为 GRM188R72A104KA35J       Murata         0.1µF±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603 (公制1608)

      链接    -           www.digikey.com/.../2612562

     

    OBSOLETE      GRM188R71H102KA01D Murata               电容、陶瓷、1000pF、50V、+/-10%、 X7R、0603

     替代        CL10B102KB8NNNC       Samsung            1000pF±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603 (公制1608)

    链接    -           https://www.digikey.com/product-detail/en/samsung-electro-mechanics/CL10B102KB8NNNC/1276-1018-2-ND/3886676

     

     

    已停产     TK16E60W5、S1VX        东芝              MOSFET、N 沟道、600V、915.6A、TO-220

    替代      STP28N65M2            STMicroelectronics                  MOSFET N 沟道650V 20A TO220

    链接           www.digikey.com/.../5244932

     

     

    另一个问题-我不确定 xx 代表什么-因为我在 Coilcaft 网站上找不到此部件、所以我要问这个问题。

    T3                 xx MH            FIS1xx      合作      变压器、电流感应        0.591 x 0.693英寸

    此致

    Michael

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    浏览您的列表后、只有 MOSFET 可能对效率有一定影响、您可以尝试一下。

    对于 FIS1xx、它是一个50:1电流互感器。 请从 脉冲中选择 FIS105NL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答~!

    您是否为新器件添加了链接或序列号、或者建议我使用我提到的链接或序列号?

    "      查看完您的列表后、只有 MOSFET 可能对效率有一定影响、您可以尝试一下。      "

     


    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些变压器还有其他替代方案吗? 我发现很难获得它们。

    T1 1   750343383R01 Wurth Elektronik 变压器、4.5uH、10%、直通8P
    T2 1   750343382R02 Wurth Elektronik 变压器、45uH、直通20P
    T4 1 38 μ H 750343341 Wurth Elektronik 变压器、50 μ H、SMT

    同样,该组件是否可以使用?

    https://www.digikey.com/product-detail/en/alpha-omega-semiconductor-inc/AOT10N60/785-1191-5-ND/2353856  

    请注意、BOM 中提到的电流为10A、而不是2A。

    替代:

    问题10. 1 600V AOT10N60 AOS MOSFET、N 沟道、600V、2A、DPAK

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您已经将这些替代品列在下面

         TK16E60W5、S1VX        东芝              MOSFET、N 沟道、600V、915.6A、TO-220

    替代      STP28N65M2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于这些磁性成分、您可以联系 Wurth Elek 获取样品或数据表。  

    对于 Q10、您可以选择 AOT10N60作为列出的 BOM。