This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630:输出电压 CAN#39;t 低于3.3V

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834322/webench-tools-lmr23630-vout-can-t-under-3-3v

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:LMR23610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

这三个器件 Vout 在 Webench 上似乎无法设置为低于3.3V。

您能否再次检查它?

3A: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr23630.pdf

2A: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr23625.pdf

1A:

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您联系我们。 请您分享您的 Webench 设计吗? 请按照以下步骤操作。

    1.创建 Webench 设计并单击"Export"选项卡。 在其下方查找共享图标。 单击它。

    2.从“公共链接”选项卡中单击“获取链接”。

    3.与我们共享生成的链接。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 LMR23630、我能够在 Iout=3A 时创建输入电压=9-15V、输出电压=2.5V 的设计。

    如果您能为我们提供在为 Vout<3.3V 创建 WEBENCH 设计时遇到问题的确切器件名称和条件、那将会很棒。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们希望现在可以解决这个问题。

    我们将关闭该线程。 如果您仍面临此问题、请在条件下回复此帖子。 如果线程锁定、请创建新的 E2E 帖子。

    此致、

    阿图尔