Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI您好!
另外一天、我教您使用电压控制开关作为 TINA-TI 采样保持电路的模型。
在本例中、我们应该如何实现采样保持电路的压降率?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的用户5994067:
我们没有 LF398的模型。 但是、如果您构建由电压源控制的采样保持开关简化模型、则可以通过在采样保持电容器上应用小型直流泄漏电流源来对压降率进行建模。
流入保持电容器的泄漏电流典型值为30pA、最大值为200pA 在 TINA 中应用30pA 直流电流源来漏极电容器将是采样保持下降速率的粗略模型。 下面是一个使用30pA 泄漏电流的粗略模型。
谢谢、此致、
Luis