This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01515:是否有适用于此参考设计的组件放置列表(CPL)文件?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832784/tida-01515-is-there-a-component-placement-list-cpl-file-available-for-this-reference-design

器件型号:TIDA-01515

你(们)好

我对使用 PCB 设计和 PCBA 有点陌生。 我已联系需要 CPL 文件的 PCBA 制造商。 这是否可用于 TIDA-01515参考设计? 或者、压缩的光绘文件中是否有适用于 TIDA-01515参考设计的组件放置列表文件?

感谢您的帮助:)  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morten、

    CPL 文件不包含在 TI.com 上提供的任何文件中、但如果您有 Altium、则可以下载包含 Altium 设计文件的 CAD 压缩文件夹。 然后、您可以生成和导出 CPL 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    感谢您的回复。 很遗憾、我无法访问 Altium。 但是、从 TIDA-01515参考设计上下载的 zip 文件中、我发现有一个.pcbdoc 文件(zip 文件的链接)、我在 Altium 的 Online Viewer 中查看了该文件。 在这里、我发现一些层(M15 Courtyards Top 和 M16 Courtyards Bottom)在在线查看器中查看了"+"(加号)、就好像这是 TIDA-01515每个组件的中心一样。  

    由于我想大致了解有关 PCB 的更多信息:您(或任何其他人)知道吗、如果这两层(M15和 M16)指定了 TIDA-01515的每个组件的放置位置?

    如果是、是否有机会通过 Altium 生成此文件并将其导出到 CPL 文件? :)或者这是一个复杂的过程吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morten、

    是的、这些是组件位置、其中+表示每个组件的中心。 我不知道您是否可以在没有 Altium 的情况下导出这些文件、因此这可能很困难。 电阻最小的路径是获取 Altium、加载项目文件、然后可以导出制造电路板所需的任何文件。