This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:将 UCC28C42替换为 UCC28C45

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832606/pmp10783-replaceent-of-ucc28c42-with-ucc28c45

器件型号:PMP10783
主题中讨论的其他器件:UCC28C45

你好。

我想问我是否可以将此参考电路与 UCC28C45D 搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Googlei Wen、

    C42和 C45之间有两种差异。

    C42在 UVLO 引脚上具有更宽的迟滞、这在离线应用(交流输入)中非常有用、使用 C45意味着使偏置电容器大得多。

    第二个差异是占空比限制、C42可以达到100%占空比、这在启动期间很有用、C45限制为50%。

    因此、一般而言、我不建议使用开关。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在同一情况下、如果我们想使用 UCC28C45D、我想获得一些建议。 我们是否有任何参考设计、因为我们需要15V@0.5A 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Googlei Wen、

    不、我们没有任何采用 UCC28C45的交流/直流设计、由于上述限制、这不是一个好选择。

    谢谢、

    Robert