This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20850:将输出电压从3.3V 修改为12V/3a

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834608/pmp20850-modifying-the-output-voltage-from-3-3v-to-12v-3a

器件型号:PMP20850
主题中讨论的其他器件:PMP21103

您好!

我的客户还想将设计修改为12V 输出电压、Iout=3A。 请建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    主要变化必须是变压器和输出电感器。

    您还需要使用自驱动同步整流器来钳制栅极电压。

    请查看类似 PMP21103的设计。

    谢谢、

    Robert