This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:栅极驱动器芯片 UCC27201A-Q1 &放大器;MOSFET 在尝试运行300W BLDC 电机(额定电压为60V - 5A)时受损

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832654/tida-00281-the-gate-driver-chip-ucc27201a-q1-mosfets-gets-damaged-while-trying-to-run-a-300w-bldc-motor-60v---5amp-rated

器件型号:TIDA-00281

您好!

我们使用了 TIDA-00281设计来运行300W BLDC 电机。 电机非常低的速度正常运行、但如果我们稍微提高速度、则会开始出现急冲。 如果我们进一步增大速度、则栅极驱动器芯片在 A 相上损坏。PIN2 (HB)和引脚4 (HS)与接地短路。 A 相上的高侧和低侧 MOSFET 也会损坏、栅极与漏极和源极短路。 我们已经注意到 A 相上的这种损坏两次

我们无法识别出出现了什么问题。 我们检查了 CRO 中的六个阶跃波形、并观察到、当在任何相位端的高侧和低侧提供互补 PWM 时、在最后一个周期中、两个信号都变为高电平。 请查找随附的提供给栅极驱动器芯片的开环六步 PWM 波形。 制造商0和1是 A 相 HI 和 LI、类似的2和3是 B 相 HI 和 LI、而4和5是 C 相 HI 和 LI。 我在图 tek00004和 tek00006中突出显示了波形部分。

您能否确认我们提供的 PWM 是否正确?

e2e.ti.com/.../Ish.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IP:

    我将您的问题转发给参考设计的作者。 请继续关注。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IP、

    所连接的示波器/逻辑分析仪迹线在同步高电平状态下不显示 LI 和 HI。  TEK00006.png 中的图像显示最后一个黄色信号(HI?) 就像蓝色信号(LI?)一样变为高电平 变为低电平。  如果这种情况导致了问题、您可能会尝试增加 HI/LI 转换之间的死区时间。  在 TEK00003.png 中、死区时间大约为2微秒。  您的 PWM 频率看起来也大约为20kHz (50us 周期)。

    如果您的驱动 A FET 受损、您是否希望看到 A 相驱动电路与 B 相和 C 相有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    随着死区的增加、情况会变得更糟。 两个信号在 PWM 周期结束时同时变为高电平。

    您能否从先前发送的图像中确认我们提供的六步波形是否正确驱动 BLDC?
    20kHz PWM 频率是否正确?

    所有三相的驱动电路也与 TIDA-00281中的驱动电路相同。

    此致、
    IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    我们对 DSP 的 PWM 架构进行了一些更改、问题得到了解决。 我们还放置了电流检测和限制逻辑、以防止 MOSFET 损坏。

    问题现已解决。 电机运转正常。

    感谢您的支持!!!!