This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:PMP9766问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833369/pmp9766-pmp9766-issue

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件:TPS63020

尊敬的所有人:

  我在   3.2   备用电容器充电操作中阅读 了描述 “ 首先,转换器必须处于强制 PWM 模式。 该转换器只能在该模式下反向运行。 要启用强制 PWM 模式、必须将 PS/SYNC 引脚编程为逻辑高电平。 TPS63020数据表(SLVS916C)显示了该 MODE 引脚的详细说明。 其次,TPS63020的输出电压必须编程为低于系统电压的值”,我想知道 PS PS/SYNC 引脚是否必须编程为逻辑高电平,如果 超级电容器 达到1.8V 电平,则需要 IC 来升压功能, 系统无法为 超级电容器充电。 您能告诉我如何为  操作?充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    如果我理解正确、您想知道超级电容器的充电/放电是如何工作的?  

    首先通过二极管对超级电容器进行预充电、如 PMP9766的图5所示(显示为"预充电操作"间隔)。 当超级电容器电压达到1.8V (开启所需的最小输入电压)时、转换器会打开并为超级电容器充电(显示为"充电操作"间隔)。 PS/SYNC 引脚必须为高电平、因为只能在强制 PWM 模式下进行反向操作。 当超级电容器充电至5V 时、转换器切换至省电模式、充电停止。  

    当主电源断电时、转换器切换到强制 PWM 模式、并开始对超级电容器放电。 当超级电容器放电至1.5V (欠压锁定阈值)时、转换器关断。

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳