This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:高效率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833033/pmp9766-high-efficiency

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件: TPS63020

您好!

 在 PMP9766的文档中、http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf 在第 6部分的结论中说、这是"小型高效单转换器解决方案"。

我想知道为什么它具有高效率? 效率是多少?

此致、谢谢!

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    由于使用开关模式转换器对超级电容器进行充电和放电、因此该方法具有高效率。 在正向模式下、TPS63020的效率取决于运行条件(输入/输出电压和输出电流、请参阅数据表)、通常大于90%。 对于反向模式、效率未进行特性描述、但由于转换器仍在开关模式下运行、因此应与之类似。 因此、充电放电效率应约为80%。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳