This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:双向能量传输功能和负电流限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833030/pmp9766-bidirectional-energy-transfer-function-and-negative-current-limit

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件: TPS63020

您好!

我阅读了PMP9766.http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf 的文档 

它说"TPS63020降压/升压转换器双向运行、能够从其输入端传输能量
以及从其输出到其输入。"  但在 TPS63020的数据表中、 它并未提及双向能量传输功能。 所有降压/升压转换器是否都具有此功能?

在文档中、它显示"充电电流由 TPS63020降压/升压转换器的负电流限制定义。 根据转换器的工作模式、无论是在降压模式还是升压模式下、负电流限制通常介于0.6A 和0.8A 之间。"我的第二个问题: TPS63020是否以恒定电压为电容器充电?  0.6A 至0.8A 之间的电流是否足以为电容充电?

此致、

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    我在您之前的帖子中回答的第一部分:
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/833034

    µA 反向运行时、TPS63020会以恒定电流为电容器充电、电流通常介于0.6A 和0.8A 之间。任何电流都可以为电容器充电、前提是电容器的泄漏电流足够大、对于超级电容器、泄漏电流通常低于1 μ A。 如果电流较高、则电容器充电所需的时间较短、约为:

    ΔT = CΔV μ A/I

    如果您有一个1 F 电容器、要在上述电流限制下将其充电至5V、所需时间约为6-8 s

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳