This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:TIDA-00317是否适用于不锈钢?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833927/tida-00317-is-tida-00317-applicable-to-stainless-steel

器件型号:TIDA-00317

客户希望让 FDC1004DSCR 检测液位。  我们提出了以下解决方案、但客户希望确认它是否适用于304不锈钢外壳。 请帮助您告知是否合适以及是否有继续设计的指南。 谢谢你

http://www.ti.com/tool/TIDA-00317

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本 TI 参考设计不适用于不锈钢外壳、因为不锈钢可能会从传感器中排出电荷并破坏电容测量。

    此致、