This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25145:WEBENCH®︎工具/LM25145

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834458/webench-tools-lm25145-webench-tools-lm25145

器件型号:LM25145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

设计12V/5A 转换器、我尝试利用 WEBENCH 工具。

提出的原理图清楚地表明了一个输入2.1欧姆电阻器。 我不能完全理解它的目的是什么?

这是关于稳定性还是 EMC? 如果它是设计的必要组成部分、如何降低其价值。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我认为、RVIN 和 CVIN 充当 VIN 引脚的 RC 滤波器

    谢谢

    -Arief