This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050017:软件文件

Guru**** 2616345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831202/tida-050017-software-files

器件型号:TIDA-050017

大家好、

我们是否有适用于此 TIDA 的软件文件?

谢谢、此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    固件应位于 工具网页上的"设计文件"下、但显然不是。 感谢您指出这一点。 我会问为什么会错过它、然后返回给您。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您回来。 您是否还可以查找 TIDA 的 Altium 文件? 它们也不在工具文件夹中。

    此致

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    请将您的请求发送至 lbs_request@list.ti.com 吗?

    谢谢、此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我将关闭此主题、因为我们将转到内部电子邮件。

    请将您的请求发送至:
    lbs_request@list.ti.com

    谢谢、此致、
    密耳