This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10352:T1数据表

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10532, PMP7361, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833865/pmp10352-datasheet-of-t1

器件型号:PMP10352
主题中讨论的其他器件:PMP10532PMP7361PMP20588

您好!

您能否为我提供脉冲电子 器件 T1 Pa4191的数据表?

它是定制器件吗?

是否可以在不更改 T1的情况下为反激式器件提供24V 电源?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    有关变压器、请直接联系 Pulse (Wiest、David davidwiest@pulseelectronics.com)。

    电源的输入范围为19V 至30V、因此24V 可以正常工作。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的答复。
    原理图中的输入范围为10至14Vdc。
    那么 、您在哪里可以看到19至30V 电压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我犯了一个错误并查找了错误的设计(PMP10532)。

    输入范围是10-14V、要更改为24V 输入并保持相同的变压器、您需要进行大量其他更改。

    可能会更改初级 FET、输出整流器、输入电容器、缓冲器等。

    更好的选择可能是改用 PMP20588或 PMP7361等设计、尽管两者都具有更高的功率。

    再说一次、很抱歉我的末尾出现了错误

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢!

    此致。