This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2679:直流分析日电压计算中未找到工作点

Guru**** 2615645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2679, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831010/webench-tools-lm2679-operating-point-not-found-in-dc-analysis-nodal-voltages-calculation

器件型号:LM2679
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好!

我的 Tina-TI 版本9.3.150.328 SF-TI 有 LM2679宏问题。 在直流分析中、当尝试计算 Nodal 电压时 、程序会 发出警告"未找到工作点"(组件:U1.D2)。 随附原理图文件。 请您提供建议、如何解决此问题。 直流节点电压对于此分析至关重要。

非常感谢!

e2e.ti.com/.../PSU_5F00_LM2679.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在收敛问题。 我将看到我是否可以解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我试图解决收敛问题,但无法通过改变 webench 中的设置来解决。

    由于这是一个较旧的模型、因此很难及时解决这个问题。

    为了进一步抑制您的设计、我们可以采取哪些措施来解决您的疑虑?

    这是您需要的原理图审阅吗? 如果是、请启动新主题、并在我的个人电子邮件 m-beck1@ti.com 上向我发送该主题的链接

      我将确保您的问题将在周一美国假期后得到我的回复。