This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7969:针对48V 升压的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, PMP7979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834521/pmp7969-recommendation-for-boost-at-48v

器件型号:PMP7969
主题中讨论的其他器件: TIDA-01168PMP7979

大家好、团队、

在我的客户处、他们正在尝试实施升压级、以使电机在48V 电压下工作。 他们正在寻找一个能够提供12-24V 至48V 电压的四相同步升压转换器。

我看到了 PMP7969、但它仅显示了12V 至24V @25A。 您能否建议具有这些升压值的任何其他参考设计?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    以下是其他两个可能有所帮助的示例

    TIDA-01168

    PMP7979

    这也不是您所需要的、但我认为 PMP7979可以缩放到4个相位以提供您所需的输出。

    TIDA-01168是一个更高功率的示例、是双向的、您可能不需要它。

    谢谢、

    Robert