This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:webench Allegro 连接器关键问题

Guru**** 2615645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832314/webench-tools-webench-allegro-connector-key-problem

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我根据网页的要求输入了密钥,并尝试 了无数次,但它始终显示密钥无效,请帮助我感谢 U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们 已将查询转发给相关团队。 等待相关团队的回复。

    我们将保持您的最新状态。

    同时、您能否共享 您正在使用的操作系统和 Allegro 版本?

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    按照我们之前的帖子中的要求、您能否共享 您正在使用的操作系统以及 Allegro 版本?

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于我们没有收到您的回复、我们假设您已经解决了问题。
    请在此主题中添加另一个帖子、如果问题仍然存在、则启动新主题(如果此主题已锁定)。

    谢谢、此致、

    Umayal