This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:任何替代设计建议

Guru**** 2615645 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833959/tida-010042-any-alternative-design-suggestions

器件型号:TIDA-010042

HII 专家

通过对原理图/硬件设计进行必要的更改、可以将 TIDA-010042 MPPT 太阳能充电控制器12、24V @20A 设计用于12、24V @120A 吗?

或者、是否有适用于太阳能 MPPT 充电控制器12、24V @120A 的替代设计文档?

请告诉我相关信息。

谢谢

D.Sravya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 专家

    TIDA-010042

    根据一般的想法、我们是否可以使用彼此并联的6 - 20A 电路板来获得120A。

    这件事是否会训练?

    请您向我建议一下。

    谢谢

    D.Sravya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 专家

    是否采用相同的设计 TIDA-010042适用于48V 电压、如果电流与20A 相同 、或者电流会有多大差异。

    如果同一设计不适用于48V 电压、那么太阳能 MPPT 充电控制器48V 是否有任何替代设计。

    请就此向我提供任何建议。

    谢谢

    D.Sravya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravya、

    要升级至120A 设计、必须重新设计功率级。 并行可能不可行。 3相或4相交错设计适用于更好的热管理。

    至于在48V 下运行、同样必须使用更高电压(100V)的 MOSFET 重新设计功率级。 电流能力将由 功率级中的损耗决定。

    此致、

    Salil