主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ78350-R1、 BQ34Z100-G1、 TIDA-01093、 ISO1541、 ISO1540、 MSP430FR2155、 TCAN4550-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 团队:
如何在 TIDA-010030中控制充电电流。
2.当系统关闭低电压关断时(DISGH、MOSFET 关闭)。 然后连接充电器、从而了解如何在两个 MOSFET 充电器上运行。 不协调
3.如何设置低截止恢复电压。
4.如何实现自动负载感应。
5.如何实现运输模式、睡眠模式以及自动模式和条件。