This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS54160 &LM3475

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833059/webench-tools-tps54160-lm3475

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

我是博士生、我在使用两个直流电源的直流微电网领域工作、我想通过 RT-LAB 测试我的控制器。 我正在为我的研究寻找更好的降压、升压和降压/升压转换器建议。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salisu Abdullahi、

    从您的问题中可以看出您到底在寻找什么、这一点并不十分清楚。

    如果您需要负载点直流/直流电源的设计建议、请在 WEBENCH 电源设计器(www.ti.com/webench)中输入您的输入电压范围、所需的输出电压和电流要求 、该工具会向您推荐多种定制设计的解决方案、以帮助您快速入门。

    如果您在 WEBENCH 设计方面遇到特定问题/如果您无法针对特定条件创建设计-请告知我们详细信息、我们可以对此进行研究。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    实际上,我的要求是如何获得一个具有外部控制器的降压转换器包,该包可以触发降压转换器开关(具有外部控制器的降压转换器),例如下图,没有控制器和驱动器逻辑。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salisu Abdullahi、

    栅极驱动 器允许您使用外部/数字控制器控制高侧和低侧开关。 以下链接指向 TI 栅极驱动器 IC。

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/products.html

    您将需要 使用分立式组件(FET、栅极驱动器和无源器件)构建功率级板。 栅极驱动器具有用于控制开关的数字输入、可与外部控制器连接。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你