This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS40090:无法获取 Webench 仿真的结果

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831241/webench-tools-tps40090-unable-to-obtain-result-for-webench-simulation

器件型号:TPS40090

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在仿真 TPS40090的结果时遇到困难、但无法获得结果。 如果您能了解以下内容、那就不胜感激。

我已经尝试连接外部误差放大器的输出以绕过内部误差放大器、但它仍然无法正常工作。  

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    很抱歉、由于我正在处理的紧急项目、我没有通过电子邮件回复。  

    您能否向 COMP 引脚应用电压源以查看仿真是否正常?

    如果工作正常、则问题应与外部补偿电路有关。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    如果 COM 引脚直接连接到电压源、该控制器将在开环条件下工作、并完全绕过误差放大器、对吧?

    此外、我是否可以知道 SS 引脚#15是否连接到同一反馈误差放大器? 如果我能在本节中获得原理图/参考设计、请不胜感激。

    根据我的理解、如果我尝试将 COM 引脚和 FB 引脚短接以将内部运算放大器转换为缓冲器(更改为外部补偿电路)、则电路将无法正常工作、这是由于电压下降影响导致电路无法成为纯缓冲器。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    控制器应在开环条件下工作、COMP 引脚直接连接到电压源。  

    2.我认为 SS 引脚不会压接、因为 COMP 由外部电压源控制。 在仿真中、您可以在 SS 和 GND 之间放置一个电容器。  

    3、如果 COMP 由外部电压源驱动、则 COMP 引脚和 FB 短路是可以的。  

    我建议使用电压源来驱动 COMP 的原因是为了进行调试。  

    我们需要确定是来自控制器还是来自外部电路的问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我是有这个问题的人。

    我正在设计使用 TPS40090作为控制器的降压转换器。 该降压转换器需要是可编程转换器、这意味着我可以根据程序电压控制输出电压。 该 IC 具有可断开的0.7内部电压基准。 在这里、我可以连接我的程序电压值。

    TPS40090具有内部误差信号放大器。 我的目标是将该内部误差放大器转换为缓冲器(绕过内部误差放大器)、并使用具有补偿功能的外部误差放大器。

    我之所以要使用外部误差放大器、是因为我有3种控制模式、即恒定电压、恒定电流和恒定功率、它们具有自己的补偿值。 因此,我需要3个外部误差放大器而不是1个,然后将其反馈回内部缓冲器(即转换为缓冲器的内部误差放大器)。

    我尝试过这样做、但整个仿真不起作用。 我认为 SS 引脚和 Idroop 引脚会产生影响、图中的引脚也连接到内部误差放大器、因此内部放大器无法转换为纯缓冲器。

    感谢你们能就这个问题提出一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、  

    我在您提交的另一个帖子中回复了。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我想我们应该将其作为从现在开始的唯一线程。 感谢您的反馈

    在您的电路中、环路会使 COMP/FB 电压等于压降引脚、因此无法将 Vout 调节到外部 Vref。  

    我认为外部误差放大器的输出应直接连接到 COMP 引脚。  

    我已经进行了与您建议的类似的更改。 PWM 信号变为不连续模式、输出电压波动。  

    我所做的是将外部误差放大器的输出直接连接到 COMP 引脚、同时保持与压降、SS 和 REF 引脚的原始连接。

    我想知道从压降和 SS 引脚到内部误差放大器是否有任何影响、从而导致电路的运行方式与此类似。 我能否更详细地了解内部误差放大器的原理图、从而更好地了解

    预期行为? 下面是波形和电路

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、  

    压降电压是内部误差放大器的基准电压。 由于绕过了内部误差放大器、因此压降电压不应与问题相关。  

    我想环路不稳定。 以进行调试。 您是否可以在 COMP 引脚上施加电压源并检查 Vout 是否稳定?

    如果 Vout 稳定、则问题应与外部电路有关。