This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:所需的硬件更改

Guru**** 2616615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121, TIDA-00476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832961/tida-00121-required-hardware-changes

器件型号:TIDA-00121
主题中讨论的其他器件: TIDA-00476

HII 专家

此设计 TIDA-00121太阳能街灯集成 MPPT 设计向 LED 驱动器输出电流为700mA。 u 已经提到过、通过一些硬件更改、它可以提高到1.1A。

请您在硬件部分中建议您进行哪些必要的更改。

谢谢你

D.Sravya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravya、

    所需的硬件更改适用于 L2、D1和 R2。 您可以为 L2 、肖特基二极管使用33uH、5A 部件 、为 D1提供3A、60V 额定值、为 R2提供0.43欧姆电阻。

    或者、您可以查看 TIDA-00476、它是一个双向功率级。

    此致、

    Salil