This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:PCB 布局阻抗匹配

Guru**** 2615645 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/832295/tlk2711-sp-pcb-layout-impedance-matching

主题中讨论的其他器件:TLK2711-SP

大家好、

我的 TLK2711-SP 阻抗匹配有问题。 在数据表中、对于差分发送和接收、11.1布线应具有50 Ω 匹配阻抗和长度。 这是否意味着控制50Ω Ω 差分阻抗? 此外、发送和接收是否需要相同的长度?

您能向我解释这个问题吗?

感谢你的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释有点模糊。

    它应该注意到。  将50 Ω 电阻路由到接地单端松耦合或100 Ω 差分路由。  所示的布线为每条布线的50欧姆接地。

    发送和接收相互独立。  无需匹配差分 TX 到 RX 差分长度。

    每个的并联侧需要进行匹配、以确保时钟满足设置/保持要求。

    TXD、TKxSB 和 GTX_CLK 需要匹配、RXD、RKxSB 需要定时至 RX_CLK。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。