This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:Webench 不工作

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833145/webench-tools-webench-power-designer-webench-does-not-work

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

我的一位客户无法使用 WEBENCH、屏幕截图随附。
您能告诉我原因吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、
     
    如邮件中所述、如果客户现在面临问题。
    请您请求客户尝试以下操作
     
    1.       清除浏览器缓存,然后再次尝试连接。
    2.       尝试从公司网络/防火墙外部访问,以查看他是否可以访问该站点。 (从下面的屏幕截图中、它似乎是客户终端的防火墙/代理问题)
     
    请告诉我们问题是否仍然存在?
     
    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    感谢您的回答。 问题已解决。

    此致、
    Tom Liu