This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TINA 中创建隔离接地

Guru**** 2756575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833480/creating-isolated-grounds-in-tina

主题中讨论的其他器件:ISO224

为了在 TINA 中创建隔离式接地、用不同的标签、例如 GND1、GND2等来命名接地是否足够?

我正在尝试使用 ISO224来仿真电路、ISO224作为隔离放大器、需要在高侧和低侧使用完全不同的电源。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以从 TINA 参考设计(SBAM387)开始、该设计使用一个接地名称、但使用两个网络名称。  您可以在 此处找到该 TINA 模型